This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:COUT 选择

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS746-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038646/tps746-q1-cout-selection

器件型号:TPS746-Q1

各位专家、您好!

TPS746-Q1数据表建议 Cout 为1-220uF、它是直流降额之前还是之后的值? 根据我的理解、我们限制了 Cout 以实现环路稳定性。 但是、您能否帮助解释您如何 确定220uF 为 maxim 值? 如果客户添加的输出电容超过220uF、会发生什么情况? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    最大 Cout 规格在降额之前。 COUT 通常受到环路稳定性的限制。 TPS746-Q1可能会在 Cout 较大时保持稳定、但这是客户需要测试的结果。

    此致、

    Nick