This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:我们能否以7A 设计?将 TPS53515用作 TPS548A20的替代产品

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20, TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038317/tps548a20-can-we-take-tps53515-as-a-replacement-of-tps548a20-at-7a-design

器件型号:TPS548A20
主题中讨论的其他器件: TPS53515

您好!

我们能否以7A 设计?将 TPS53515用作 TPS548A20的替代产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingkun、您好!

    我们的美国团队将很快检查并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们是引脚兼容的器件。 TPS53515是一款12A 转换器。 TPS548A20是一款具有不同 FET (9.9mΩ Ω 和4.3mΩ Ω 与13.8mΩ Ω 和5.9mΩ Ω)的15A 转换器。