This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:电源管理论坛

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165, LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037917/lm5166-power-management-forum

器件型号:LM5166
主题中讨论的其他器件:LM5165

我们已销售超过1400个 LM5165器件、没有任何问题(我们有3个板载装置、即4200个 LM5165器件)。

现在、由于采购问题、我们目前已改用 LM5166、因为它兼容并完成了他的工作。

但是、在使用 LM5166 (3x400 = 1200)的400多个其他器件之后、许多投诉又回来了。

经过更详细的分析、我们还得出结论:LM5166存在内部缺陷、导致其在快速更改 FB 引脚后关闭、如果不通过 Vin 或 EN 引脚重新启动、则无法再次开始工作。

由于我在这个论坛上又发现了至少3个问题,但不幸的是,没有解决办法,我想知道是否有任何非正式的解决办法?

因为每个人都离线了。

我的意思是更详细地介绍以下3项:  

LM5166:电源缓慢关闭、不重新启动-器件故障?

LM5166:关闭后、如果没有 powercycle 就不会回来

LM5166:器件关闭、不会在没有粉末循环的情况下返回

感谢你的帮助