This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259824OEVM:无论跳线设置如何、EVM 上的电子保险丝都会在3.2A 负载下关断

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS259824OEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036919/tps259824oevm-efuse-on-evm-shuts-down-at-3-2-a-load-regardless-of-jumper-settings

器件型号:TPS259824OEVM

您好!

   我正在使用 TPS259824OEVM 评估板。  它由直流电源(12V)供电、并向电子负载输出。  我已确认它具有默认的出厂跳线配置。

   电子保险丝在3.2A 负载下切断电源。  在默认跳线配置下、它应该允许5A。 但我可以将跳线移动到 J10上的任何设置、并获得相同的结果。

   这是一个问题、因为我在 PCB 上设计了一个在任何情况下都不会传递电流的电子保险丝。  我的计划是验证 EVM 上的操作、然后在我的设计中使用相同的值。

   您对 EVM 为何不按预期运行有什么想法吗?  谢谢!

                                                                      -Kirk

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirk、

    输入电源的电流限制是多少?

    2.什么是电子负载类型 CC 负载或 CR 负载?

    3.您是在电子保险丝打开后施加负载,我是说输出电压已经为12V,还是由于电子保险丝输入电压为12V,因此始终存在3.2A 负载?

    4.您能解释一下测试设置吗?

    5.负载电容是多少?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库纳尔

    你是对的!  我的台式电源是限流电源、我没有注意到。  我现在使用的是+12V 的40A 电源

    我仍然没有从我想要的电子保险丝获得结果。  如果对 EVM 施加+12V 电压、且超过300 - 400mA 的负载已激活、则电子保险丝将跳闸。  这是我认为最接近仿真电容器浪涌电流的测试用例。  如果我添加负载*在加电之后*、而不是以前加电、则电子保险丝不会跳闸。

    我的测试设置 包括台式电源为 EVM 供电、以及恒定电流模式下的电子负载。  不会增加电容。

    调整 dVdt、itimer 或自动重试似乎不会改变我看到的300 - 400mA 限制。  我开始使用默认配置中的 EVM 进行测试。

    使用 TI 的"管理浪涌电流"文档中的公式1、我相信、即使在将 dVdt 设置为0.5V/ms 的情况下、我的系统具有约867uF 的输入电容、在加电时也会消耗超过400mA 的电流。

    我需要找到一个配置、使我的系统能够在不使电子保险丝跳闸的情况下加电。  再次感谢!

                                                        -Kirk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirk、

    1.测试时没有电容? 您是否已移除 EVM 上的默认电容器?

    2.我们不建议使用 cc 负载测试电子保险丝、因为实际负载的运行方式与 cc 负载不同。 此外、cc LOAD 无法仿真电容器浪涌电流、因为即使 VOUT=0、cc 负载也会尝试从器件汲取电流、但器件将在内部 FET 超过其 VT 阈值后开始提供电流。  为什么您不只使用输出电容器进行测试?

    3.在器件启动期间、由于器件由于功率耗散较高而承受较高的热应力、增加外部负载将增加功率耗散、器件将在启动前快速达到热关断状态。 因此、由于电流过流限制、您看到的不是器件的断路器、而是热关断。  

    3.如果需要,您可以在启动期间使用 CR 负载。

    4.我建议第一次测试启动时只使用输出电容、因为在实际系统中、启动期间只有电容会消耗电流、之后其他下游负载将开始消耗电流。

    此致

    Kunal Goel