您好!
我正在使用 TPS259824OEVM 评估板。 它由直流电源(12V)供电、并向电子负载输出。 我已确认它具有默认的出厂跳线配置。
电子保险丝在3.2A 负载下切断电源。 在默认跳线配置下、它应该允许5A。 但我可以将跳线移动到 J10上的任何设置、并获得相同的结果。
这是一个问题、因为我在 PCB 上设计了一个在任何情况下都不会传递电流的电子保险丝。 我的计划是验证 EVM 上的操作、然后在我的设计中使用相同的值。
您对 EVM 为何不按预期运行有什么想法吗? 谢谢!
-Kirk
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 TPS259824OEVM 评估板。 它由直流电源(12V)供电、并向电子负载输出。 我已确认它具有默认的出厂跳线配置。
电子保险丝在3.2A 负载下切断电源。 在默认跳线配置下、它应该允许5A。 但我可以将跳线移动到 J10上的任何设置、并获得相同的结果。
这是一个问题、因为我在 PCB 上设计了一个在任何情况下都不会传递电流的电子保险丝。 我的计划是验证 EVM 上的操作、然后在我的设计中使用相同的值。
您对 EVM 为何不按预期运行有什么想法吗? 谢谢!
-Kirk
库纳尔
你是对的! 我的台式电源是限流电源、我没有注意到。 我现在使用的是+12V 的40A 电源
我仍然没有从我想要的电子保险丝获得结果。 如果对 EVM 施加+12V 电压、且超过300 - 400mA 的负载已激活、则电子保险丝将跳闸。 这是我认为最接近仿真电容器浪涌电流的测试用例。 如果我添加负载*在加电之后*、而不是以前加电、则电子保险丝不会跳闸。
我的测试设置 包括台式电源为 EVM 供电、以及恒定电流模式下的电子负载。 不会增加电容。
调整 dVdt、itimer 或自动重试似乎不会改变我看到的300 - 400mA 限制。 我开始使用默认配置中的 EVM 进行测试。
使用 TI 的"管理浪涌电流"文档中的公式1、我相信、即使在将 dVdt 设置为0.5V/ms 的情况下、我的系统具有约867uF 的输入电容、在加电时也会消耗超过400mA 的电流。
我需要找到一个配置、使我的系统能够在不使电子保险丝跳闸的情况下加电。 再次感谢!
-Kirk
您好、Kirk、
1.测试时没有电容? 您是否已移除 EVM 上的默认电容器?
2.我们不建议使用 cc 负载测试电子保险丝、因为实际负载的运行方式与 cc 负载不同。 此外、cc LOAD 无法仿真电容器浪涌电流、因为即使 VOUT=0、cc 负载也会尝试从器件汲取电流、但器件将在内部 FET 超过其 VT 阈值后开始提供电流。 为什么您不只使用输出电容器进行测试?
3.在器件启动期间、由于器件由于功率耗散较高而承受较高的热应力、增加外部负载将增加功率耗散、器件将在启动前快速达到热关断状态。 因此、由于电流过流限制、您看到的不是器件的断路器、而是热关断。
3.如果需要,您可以在启动期间使用 CR 负载。
4.我建议第一次测试启动时只使用输出电容、因为在实际系统中、启动期间只有电容会消耗电流、之后其他下游负载将开始消耗电流。
此致
Kunal Goel