This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:EEPROM 可重复编程性

Guru**** 2520500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038425/tps65218d0-eeprom-reprogrammability

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:TPS65218

大家好、

 

 

主要是我们需要在开发过程中更新一些标有“E2”的默认值,因此在原型上,最后是成品,因为现有的编程衍生产品都不能100%安装。

 

我们想了解如何理解黄色标记的句子、1或2:

 

  1. 最终值可在生产过程/组装期间进行编程、建议不要在以后的现场(例如在现场软件更新期间)进行更改。 (在本例中、我们不计划/不想在字段中更新这些设置)
  2. 建议不要更新最终产品的 EEPROM 中的所有默认值

 

如果2. 短语情况适用、那么内部 EEPROM 仅用于开发/原型设计用途?

如果是、那么我们需要遵循什么流程? 最终是否需要特殊的编程芯片? 这是如何工作的?

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您在 E2E 上发布此问题、以便其他人可以从回答中受益。 这肯定是数据表上需要一些澄清的注释。 TPS65218 PMIC 系列是用户可编程的、因此您可以购买任何可订购器件型号的样片、并对 EEPROM 进行重新编程、直到找到符合系统/应用要求的设置。 但是、对于生产、我们强烈建议使用与 TPS6521815相对应的"空白 EEPROM"、而不是对已编程的 NVM 进行重新编程。 大多数 TPS65218x 可编程可订购器件型号都具有 EEPROM 设置、以匹配特定处理器的电源要求。  

    谢谢、

    Brenda