This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:无放电电流

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033669/bq24780s-no-discharging-current

器件型号:BQ24780S

您好!

我的客户需要帮助。

我的应用中的 BQ2478080能够正常充电。
放电时、SYS 具有正常电压、但没有任何电流。

请帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    BQ24780S 无法阻止电池放电。 即使 BATFET 关断、电流也始终可以通过 BATFET 的体二极管导通。



    我建议仔细检查设置。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我拔掉适配器,放电控制都是由硬件自己切换的吗?不需要软件配置的参与,除了配置放电电流外。是这样吗?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我的意思 是、充电器无法控制放电流、因此、查看充电器来调试您描述的放电电流问题毫无意义。

    即使 BATFET 关断、放电电流也会流经 MOSFET 的体二极管。  

    我建议仔细检查设置。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,那放电电流是怎么控制的呢?是根据负载自己确定的吗?那配置的放电电流寄存器是有什么用呢?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在软件的配置如下:μ A

    充电控制寄存器0 0x12  0x8100

    充电控制寄存器1 0x3b  0xC210

    充电控制寄存器2 0x38  0x0304

    充电控制寄存器 3 0x37  0x1A40

    充电电流 μ A           0x14  0x0800

    充电电流 μ A           0x15  0x22c4

    充电输入电流 μ A      0x3F  0x1000

    放电电流 μ A          0x39  0x0bb8

    软件现在这个配置能正常充电,但是拔掉适配器,不能放电,没有放电电流,但是有放电电压。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ding、

    是的、放电流由负载决定。 在没有适配器且电池通过 MOSFET 放电的情况下、该模型类似于系统负载的正向偏置二极管(MOSFET 的寄生体二极管)。



     DischargeCurrent()寄存器只在功率级在混合升压模式中有效但不在直接电池放电时才被应用。

    以下 主题提供了更多信息。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764931/bq24780s-learn-function-with-discharge-current-regulation 

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Pengzhao

    我的客户回答:

    您好、是否有用于充电和放电的基本寄存器软件配置? 我想首先消除软件问题、这个问题已经困扰了很长时间。 请提供软件寄存器配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    遗憾的是、我们没有编写示例软件、因为它因应用而异。 但是、我们有 EVM 供他们参考并将测试结果与之进行比较。

    https://www.ti.com/tool/BQ24780SEVM-583 

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pengzhao

    我的客户回答:

    大家好、在我拍摄的屏幕截图中、IAP IDCHG pmon 的引脚是无用的、这样设计是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    是的、这样的设计是可以的。 您还可以将引脚悬空。



    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”