在对该降压转换器 tps560430y 进行仿真时,遇到了2个问题:
1)连接10欧姆的负载电阻时,无法获得所需的输出电压,即3.3V
2)此外,当 EN 接地时,输出不为0。
我将 MODE 的值保持为25.6
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在对该降压转换器 tps560430y 进行仿真时,遇到了2个问题:
1)连接10欧姆的负载电阻时,无法获得所需的输出电压,即3.3V
2)此外,当 EN 接地时,输出不为0。
我将 MODE 的值保持为25.6
您好、Arey、
我们仅支持 Webench 或 TI PSpice 中的仿真、
https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI
对于其他工具、可能存在一些 不兼容问题。
此致、
小燕
感谢你的答复。
我在 TI 的 PSPICE 上尝试了仿真、但它不起作用。 连接负载时、不会获得3.3V 输出。 当 EN 被禁用时、输出不是0。
我们需要您的帮助。
请您在结束时尝试并分享结果。 以下是要求:
Vinput = 13V
输出电压= 3.3V
输出电流= 600mA
需要在 EN =0时进行仿真
为供参考,我附上了原理图。 请参考。
e2e.ti.com/.../TPS560.xlsx
谢谢、此致、
Sakshi Arey
您好、Sakshi、
请按照此处概述的步骤提供归档的 PSpice for TI 项目:
https://e2e.ti.com/f/1/t/969692
谢谢、
JC
您好!
PFA 存档文件。
e2e.ti.com/.../TFTPOWERSUPPLY_2D00_2021_2D00_09_2D00_19T04_2D00_47.zip
谢谢、此致、
Sakshi Arey