This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2040:通过 EV2300或 EV2400提供 BQ2040支持

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ2040, EV2400, BQEVSW, MKST-3P-ALT-EV2300, BQ40Z50, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035660/bq2040-bq2040-support-with-ev2300-or-ev2400

器件型号:BQ2040
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQEVSWMKST-3P-ALT-EV2300BQ40Z50BQ34Z100

尊敬的所有人:

我有几个具有 bq2040的 BMS 板、我想使用 bqStudio 对其进行配置。 我有 EV2300和 EV2400。 我需要 EV 软件和驱动程序才能在 Windows 10上使用它。
我尝试使用 SLUC013、但遇到错误"此应用无法在您的 PC 上运行"。

如果有任何方法可以使用 EV2300或 EV2400配置这些 BMS、请提供帮助。

此致、
Aman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    bq2040软件非常旧、可能是16位 Windows 软件。 您可能更幸运地使用 Windows 2000等旧 Windows 版本,甚至可能是 Windows XP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    bq2040软件非常旧、可能是16位 Windows 软件。 您可能更幸运地使用 Windows 2000等旧 Windows 版本,甚至可能是 Windows XP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您的回复。 BQ2040是否有任何新的附加组件可与新的 bqEVSW 配合使用? 因为现在很难安排这个旧系统。 如果有其他解决方案可用、请提供帮助。

    此致、
    Aman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    您可以使用任何读取 SBS 寄存器以从 bq2040读取数据的软件。 对于配置、不可能有任何其他软件可用。 如果 Windows 10无法识别您的 EV2300、则可以尝试 MKST-3P-ALT-EV2300、但根据您的说明、软件本身似乎无法运行。 Windows 10上有不同的兼容模式可运行较旧的程序。 如果您无法使用旧操作系统的 PC、我建议您查看该选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    我尝试了您建议的解决方案、但似乎什么都不起作用。


    您能否建议使用新器件型号来替换此 BQ2040、以便我可以使用 EV2300或 EV2400并借助 bqstudio 进行配置? 如果可能、请尽早告诉我、我可以这样做。

    此致、
    Aman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    您是否了解过 bq40z50?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    计划使用 BQ34z100。 请告诉我这是否是一个更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    它取决于串联电池节数以及您感兴趣的功能。