This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:有关要使用的数据表的确认信息

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1, BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036182/bq34z100-confirmation-regarding-the-datasheet-to-be-used

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:BQEVSWBQSTUDIO

您好!

客户需要确认他们需要使用什么数据表。 下面是详细信息。

"

我目前正在通过 I2C 与 BQ34Z100连接。 在` DEVICE_TYPE 控制函数时、返回的值为`0x100 μ s、这意味着器件是 BQ34Z100-G1。 但是、当我读取闪存子类48时、我看到字符串`bq34z100`位于子类48中的偏移46、这意味着根据过时的数据表版本、我将与 BQ34Z100器件通信。 因此、我不知道应该参考哪一个数据表来获得正确的寄存器信息、因为最新的数据表说、我应该期望在闪存子类48中的偏移31上看到字符串`BQ34Z100-G1`、但情况并非如此。 作为参考、我通过 DigiKey 购买链接购买了器件: https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/BQ34Z100PWR/3305538

"

我发现数据表中存在错误、并且根据5年前的链接、此器件的正确器件类型为100:e2e.ti.com/.../device-type-for-bq34z100

我是否可以建议客户使用过时版本的数据表?

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    这是您订购的器件的产品页面。 本页面上的 www.ti.com/.../BQ34Z100文档将适用。

    bq34z100-G1是一款替代产品、但具有不同偏移的不同产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您的回答。 产品文件夹中的数据表没有子类48中的偏移46的信息(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq34z100.pdf#page=23)。 此信息只能在旧版数据表(e2e.ti.com/.../slusau1b.pdf)中找到。

    购买客户的时间越长、是否可能是较旧版本?

    提前感谢您。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maynard。

    bq34z100是较旧的器件。 检查 bqEVSW 检测到的固件版本。 窗口示例底部显示的是0100_1_00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    我刚刚收到了客户提供的其他信息。 请参阅下面的详细信息。

    "

    我目前正在使用 BQ34Z100PWR 芯片。  我意识到、最新数据表中描述的闪存布局与手动探测 BQ34器件时看到的闪存布局不同。

    实际上、我观察到的闪存布局在以下数据表中进行了完美描述: https://datasheet.octopart.com/BQ34Z100PW-Texas-Instruments-datasheet-48268044.pdf。 我知道这一点、因为我手动转储了闪存内容、并使用上面数据表中列出的默认值对其进行了交叉检查、并确认它们匹配。 我还将闪存内容与此芯片的最新数据表进行了比较、它们完全不正确。

    如您所见、我在上面链接的数据表在每个页面上都标有"不推荐用于新设计"警告。 这让我相信我们收到了您的芯片的过期发货。

    我们通过以下链接从 DigiKey 订购了该产品: https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/BQ34Z100PWR/3451662。 如您所见、此购买链接不存在"过时"或"NRND"警告。 但是、由于我们的芯片的闪存布局完全不同、我们认为我们收到的这批货物是错误的。

    观察显微镜下的芯片、我们观察到以下标记:

    34z100
    71kg4.
    c9t7.
    您能否确认我们已收到您的产品的过时版本? 请告诉我、您是否需要我提供任何其他信息、以便我们能够解决此问题。 理想情况下、我们将能够通知 DigiKey 发生的错误、并获得一批具有正确闪存/寄存器布局的新芯片。"
    此致、
    梅纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    看起来客户可能已收到过时的器件。 如果客户愿意升级固件、则可以选择升级、尤其是在已焊接部件的情况下。 否则、我们的团队可以跟踪标记并返回。 请告诉我您希望如何继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    客户有后续问题。 请参阅下面的详细信息。

    问题1:您能否告诉我更新芯片上固件的过程是什么? 如果芯片已经焊接、我们可以通过我们自己的微控制器实现这一点吗?

    问题2:如果我们更新芯片上的固件、它们的功能是否与最近生产的芯片相同? 或者、自2012年以来是否发生了其他改变芯片总体性能的硬件变化?

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    bqStudio 具有对 srec 文件进行编程的功能。 应该可以使用微控制器、但没有可用的文档、因此我不建议使用。

    我正在检查是否存在任何硬件差异。 旧固件和更新的固件的可订购器件型号似乎相同、因此我认为硬件将不会有所不同。 这也引起了一个问题、即包括 DigiKey 在内的任何人如何区分具有旧固件和新固件的器件。 我正在尝试找出答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    问题2:我收到了硬件相同的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    我刚刚收到了我们客户的回复。 他们希望跟踪器件的标记并确认接收到的器件版本已过时。 根据他们的说法、IC 的回流焊是不可行的、下面是详细信息。

    "您能否跟踪我给您发送的标记并确认我们已通过此购买链接接收到过时的器件: www.digikey.com/.../3451662 如果我们无法从我们自己的微控制器安全地执行该操作、则刷新器件似乎不可行。 我们希望继续使用 DigiKey 来返回我们的订单并获取正确版本的器件、因此、如果您能够确认我们收到的器件确实已过时、那将是一件很棒的事情。 "

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    我将与团队核实并返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    两个器件的数据表将是相同的。 硬件中没有功能更改。 G1与非 G1的区别在于固件升级以解决关键问题。 您不需要退回设备。   

    在进行升级时、您应该使用"黄金映像"文件来升级您的生产包。 您需要进行的更改非常简单、因为您只需将黄金版本升级到最新版本即可。 以下是您应遵循的步骤

    1) 1)从非 G1导出 GG 文件

    2) 2)使用 bqStudio 在 G1固件中进行编程

    3) 3)导出 G1 GG 文件

    4)将非 G1设置合并到 G1 GG 文件。 了解和参数不同、并确保设置可用于设计

    5) 5) G1此时应在器件中

    6) 6)使用 bqStudio 在 ChemID 中进行编程(非 G1中的任何内容)

    7) 7)导入合并的 GG 文件  

    8) 8)使用 bqStudio 校准

    9) 9)导出新的黄金映像文件。  

    在使用主机微控制器升级软件包方面。 我们支持名为 bq.fs 文件的文件。 此文件是执行升级所需的 I2C/SMB 命令的逐行文件。 您可以在主机中使用它、让您的微控制器仅发送它所说的要发送的块。 随附的是闪存流文件的一些信息。 e2e.ti.com/.../5353.flashstream028_5F00_bundle.zip

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    该团队的指导是从微控制器更新固件、而不是返回。 更新了使用 bqStudio 的固件 bq34z100-G1。