This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:化学 ID 选择-放电电流

Guru**** 2587525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038246/bq40z80-chem-id-selection---discharge-current

器件型号:BQ40Z80

您好!

是否需要以恒定电流进行切姆 ID 选择的放电? 我的充电器仅降至3V、但电池的低端为2.5V。

我想将电池连接到负载、但我不会得到 CC。  

提前感谢、  

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    理想情况下、它是恒定电流。 如果您使用负载、您期望电流变化有多大?

    最棒的

    Jessica  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我期望在大约0.85A 的电流下开始放电、并在大约0.5A 的电流下结束放电。 因此变化约为0.35A。

    最棒的

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    您将需要进行恒定电流放电、但该工具并非针对放电电流的较大变化而设计。 它需要保持恒定、以便为工具提供良好的电压曲线基准、从而与化学 ID 匹配。 我认为0.35A 的变化会太大。

    此致、

    Wyatt Keller