This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:布局中的 AGND 和 PGND 连接可实现最佳性能

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038562/tps55288-agnd-and-pgnd-connection-in-layout-for-best-performance

器件型号:TPS55288

在 SLVAER0B 文档中、有两种类型的 AGND 和 PGND 连接进行了版本控制。 为什么? 实际上首选哪种方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    这两种类型都经过了验证。

    在 EVM 上实现了正确类型(AGND 平面在 VCC 电容负极垫上连接到 PGND 平面)。

    由于我们发现一些客户没有注意到、并且还对 IC PGND 引脚和 Cout 连接使用短 PGND 迹线、因此我们建议使用左侧类型作为更简单的布局。