This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120F3A:采用 TPS62088

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120F3A, TPS62088, BQ21061, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038267/bq25120f3a-with-tps62088

器件型号:BQ25120F3A
主题中讨论的其他器件: TPS62088BQ21061BQ2970

您好 TI 团队!

快速问题-我正在考虑将 BQ25120F3A 用于 MCU 可能消耗的电流超过 BQ25120F3A 电流限制的应用。 我想使用  BQ25120F3A 进行电池充电、唤醒和为传感器供电、并使用直接 由电池电压供电的单独 TPS62088 (绕过 BQ25120F3A)、该电压将在 BQ25120F3A 从运输模式唤醒后启用。

您是否预见到这种方法有任何重大问题? 希望确认 BQ25120F3A 电源管理将按预期运行、并由电池电压驱动第二个稳压器。

谢谢!

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

     最好 将任何负载连接到 PMID 以利用器件中的 BUVLO 功能。 将负载直接连接到电池可以对其进行深度放电(无需额外的保护器)。  

    您还可以查看 bq21061、它在 PMID 上具有更高的额定电流(1.5A)。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick!

    非常感谢您的回复! 我想使用  bq21061、但它似乎已完全售出。 有什么提示吗?  很棒的地方:UVLO。 如果我要找到一个与 BQ25120F3A 匹配的 UVLO 电压的第二稳压器、您是否预见到其他问题?

    再次感谢您、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    没关系。 您还可以使用 bq2970等保护器。

    此致、

    Nick