This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566231:PGND absmax 额定值

Guru**** 2383220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037442/tps566231-pgnd-absmax-rating

器件型号:TPS566231

专家您好!

我对数据表说明有疑问。
据我了解、该器件仅将 PGND 作为 基准 GND 引脚。
但数据表中 PGND 引脚上的 Absmax 额定值为 +-0.3V

然后、您能告诉我 PGND absmax 额定值的参考点是什么?
此外、对于其他引脚的额定值、参考点是什么?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    我们将在下周初答复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    ABS PGND 的参考点是系统 GND (电路板 GND)。

    其他引脚的参考点是 PGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。  

    这只是确认、系统 GND 是否意味着 Vin 侧 GND 端子引脚?
    我想知道确切的测量点。

    此外、您是否会告诉我、当我将实际客户电路板作为系统 GND 测量时、我应该说什么?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将很快答复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Kazuki、

    很抱歉、我需要更正我之前的回答。

    与 TEAM 一起检查时、ABS PGND 的参考点是芯片上的内部 GND、您无法 实际测量它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    很抱歉、但 我有点困惑。
    我想确认一下我的理解。
    下面是我对您答案的理解。
    AbsMax PGND:它是芯片内部 IC 上的 GND 和封装外部的 PGND 引脚之间的电压。
    AbsMax 其他引脚:它是 PGND 引脚和其他额定引脚之间的电压

    这种理解是否正确?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    是的、您的理解是正确的。 对于工作台测试、您可以忽略此 PGND ABS 最大额定值、因为它不是引脚差分电压、也无法在工作台上测量。 我们只是保留了该规格作为参考、它是由器件本身实现的。 您可以忽略它以供应用使用。

    谢谢、

    Andrew