This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:如果没有 I2C 总线设置、OTP 点是什么?

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038451/lm5066i-what-is-the-otp-point-if-no-setting-from-i2c-bus

器件型号:LM5066I

您好专家、

如果没有 I2C 主机的进一步设置、LM5066I 中的 OTP 是什么? 我阅读了数据表第21页、其中显示默认值为256摄氏度。 但 ABS 显示为150度、建议为-40~125度。 我们想知道何时触发 OTP?

谢谢、

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Oliver、

    感谢您与我们联系。 有关 过热保护、请参阅数据表中的第8.3.8节"远程温度检测"。 如果有任何疑问、请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您提供的信息、我查看了您提到的章节。 我重点介绍了一些内容、如下所示。

    这是否意味着如果没有对阈值进行重新编程、那么我们没有 OTP、我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    你是对的。  需要对 OT_WARN_LIMIT (51h)和 OT_FAULT_LIMIT (4Fh)进行编程。  

    但是、根据下一段、如果 输入电压低于环境温度较高时的最小工作电压(10V)、则可能会由于 LM5066I 控制器的功率损耗较高而禁用 MOSFET。