您好!
我在项目中使用了"TPS65265RHBR 三通道直流/直流稳压器"。
我需要遵循电源序列"BUCK1 - 降压2"。
因此、我遵循了数据表中给出的相同配置、如下所述。
但我没有收到信号、正如我提到的"BUCK1 - 降压2"。
另一个问题是我尝试在每个 buck1转换器之间引入"顺序延迟"、但我在每个降压转换器之间看不到任何延迟。(我在示波器中监控了这些信号、因此我在它们之间找不到任何延迟)。
请某人向我建议我必须进行哪些电路修改才能获得"BUCK1- 降压2"。
注:-
目前、我已经焊接了电容器、以便在 C16的"顺序延迟"下提供2msec 的延迟。
此致
Nikhil