This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:ESD 保护

Guru**** 2513475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036240/tps2595-esd-protection

器件型号:TPS2595

您好、支持团队、

您可以在下面提供以下问题支持吗?

问题1. 所有引脚上是否都有 ESD 保护二极管?

问题2.  在 Vin 短接至 GND 或 Vout 和 GND 之后、是否存在断开 TPS2595的风险?  

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    关于 ESD 策略、我认为我们不能共享、因为这是机密信息。 为什么该信息对客户很重要?

    2.您是否想知道当我们将 VIN 短接至 GND 或 VOUT 短接至 GND 时器件的行为?  当我们将 VIN 短接至 GND 时、器件将关闭、我们不会预计它会损坏。 当您将 VOUT 短接至 GND 时,器件将快速限制电流,当它这样做时,输入端会出现正瞬变,输出端会出现负瞬变,可能超过器件绝对最大额定电压。 因此、我们建议在输入端使用 TVS、在输出端使用肖特基二极管 来抑制瞬变。

    此致

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal-San

    感谢您的回复。

    评估后、他们发现 VIN 和 GND 之间存在一些泄漏。

    但我们不确定实际的根本原因。

    他们希望知道 TPS2595是否在每个引脚中都有 ESD 保护电路。

    无需解释细节保护结构。

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    何时发生电流泄漏? 什么是测试条件? 泄漏值是多少? 客户是否认为他们违反了 ESD 等级?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal-San

    感谢您的回复。

    当它们使用示波器测量点的某个波形时、发生了故障。

    引脚2 EN/UVLO 存在泄漏、未清除详细信息。  

    他们的问题很简单、每个引脚都内置了 ESD 保护、或者没有 ESD 保护。 请告诉我。

    下面还有一个问题。

    如果 Vout 短接至 GND、是否有可能断开 EN/UVLO 引脚?

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    我需要向设计团队咨询 ESD 问题。 这可能需要一些时间。

    关于 VOUT 接地短路、如果 VIN 侧没有瞬态保护且 EN 被拉至 VIN、则电压尖峰可能超过 EN 引脚的绝对最大值并损坏 EN 引脚。 EN 如何在客户系统中连接?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal-San

    感谢您的回复。

    EN/UVLO 在其系统中通过1MΩ Ω 连接到 IN。

    IN --(1MΩ)-- EN/UVLO --(330kΩ Ω+ 56kΩ Ω)-- GND

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    ESD 保护二极管位于所有引脚上。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    是否还有其他疑问? 我可以闭合线程吗?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal-San

    没有其他问题。

    非常感谢。

    此致、

    Takahashi Hirokazu