This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:最小电流限制

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037363/tps25980-minimum-current-limit

器件型号:TPS25980

大家好、

在推荐的操作中、RLIM 的范围为182至1650 Ω。

这意味着1A 是可以将较低的电流设置为 ILIM。 这是否意味着用户不得设置为0.5A 或0.3A?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    对于 EC 表中提到的值、我们确定并保证电流限制精度:

    是的、您可以使用1650欧姆、器件将正常工作、但不能保证精度。 且低于1A 时,用户不得进行设置,因为设备功能可能会受到影响。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在关闭主题。 如有任何疑虑、请告诉我。