This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:BYP 引脚对地短路会产生什么影响?

Guru**** 2521960 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038177/lp2985-what-would-be-the-effect-of-byp-pin-shorted-to-ground

器件型号:LP2985

我想知道 LP2985的 BYP 引脚对地短路 会产生什么影响(例如连接电容器的故障模式)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    我在工作台上检查了这一点、当 BYP 引脚连接到 GND 时、基准电压无法一直到达目标、输出位于某个中间值。 在我的测试用例中、我使用了一个3.3V 固定输出器件、VIN = 5V、我测量的 VOUT = 1.49V。 在此故障模式下不会损坏器件-移除短路后、器件将正常工作。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、这正是我所需要的、以了解这种失败是否"安全"。