This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:使用 VAUX 实现反向极性保护

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS61201, TPS61200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037814/tps63070-use-vaux-for-reverce-polarity-protection

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: TPS61201TPS61200

你好!   TPS63070的 VAUX 输出是否可以用于 反向极性保护、如 TPS61201数据表第20页所示

  

我已经在 TPS61201上测试了该功能、它运行良好。  TPS63070呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kliu、

    TPS61200的最小 VAUX 为2.4V、而 TPS63070为(VIN-0.3) V。 因此 、当 TPS63070在2~3V 电压下工作时、MOS 可能在线性区域工作。 请选择一个低阈值 MOS 或者避免在低电压下使用它。