This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:电感器反馈#39;s 规格

Guru**** 2767785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034679/lm5116-feedback-for-inductor-s-specification

器件型号:LM5116

各位专家:

美好的一天!

在这种情况下、客户对 WEBENCH 工具提供的参考设计对于 BOM 列表中描述的电感器规格有一些反馈。 它们的 DCR 和 IDC 不同于数据表(其他制造商)。 请参见下面的内容。

根据 设计,L1的值为:[ 5.6uH、4.44m Ω、21A ],而 其数据表 的值为:[ 5.6uH、12.2m Ω、15A ]
本设计中,L1的值为:[ 10uH、9.33m Ω、17a],而 其数据表 中的值为:[ 10uH、18.92m Ω、12a]

我在这里发布反馈、因为我们无法从 WEBENCH 字段访问反馈功能。

以供您参考。

谢谢!


此致、
阿尔基·A.