This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:ADC REG0E 和 REG12是否同步?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033815/bq25895-are-adc-reg0e-and-reg12-in-sync

器件型号:BQ25895

大家好、

客户想了解 BQ25895的 ADC 读数是否同步? 谢谢你。

 

假设我们将定期更改充电电流、因为充电电流会影响电池电压、那么 REG0E (Vbatt)和 REG12 (ICHRG)是否会在同一周期内获取?

示例:

  1.  充电电流为2A、4.2V
  2. 读取 ADC Get 2A、3.6V
  3. 将 ICHRG 更改为100mA
  4. 以100mA、XXV 的电流读取 ADC

 

步骤4读取的电压是否仍为3.6V? 或者、它肯定是与100mA 的充电电流相对应的较低电压?

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有没有专家可以帮助解决这个问题? 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    电池 ADC 进行多次测量、然后进行平均值计算。 它具有高达1秒的转换时间。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回复、请 您提供启用 ADC 后的一些时序说明吗?

    第1个采样可以在多快的时间内正确? 1秒后?

     

    目前、客户正在使用连续模式。 他们如何从连续到一次性强制 SOC 更新? 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

     由于更新 ADC 可能需要长达1秒的时间、因此即使使用单次转换、也不建议每隔1秒读取一次 ADC。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    明白了,谢谢您的回复。

    此致、

    Mike