This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:充电终止振荡行为

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037121/bq25895-charge-termination-oscillation-behavior

器件型号:BQ25895

您好!

我们注意到 、在实施 BQ25895的 PCB 上出现了一种奇怪的行为。

我们在另一个设计中具有完全相同的器件(相同的原理图)、并且工作正常。

当电荷接近结束时、充电电流不是简单地达到终止并停止充电、而是在0与其之前的值之间振荡。 当我们查询电容器时、它们也会在"充电完成"和"快速充电"之间振荡。 振荡速率很快、可能在100Hz 左右。 在/STAT LED 快速闪烁而不是在充电后关闭时也可以看到这一点。

请查看随附的电池电压(紫色、V)、电池电流(绿色 mA)和平均电流(橙色、mA)计算屏幕截图、您可以在其中清楚地看到最后的振荡

所有参数都处于默认值(禁用的看门狗除外)。

当我们增大或减小终止电流限制(REG05:0-1-2-3)时、振荡在所选电流之后不久发生。

以下是寄存器转储:

W D4 00 7F #输入电流限制、HIZ 和 ILIM 引脚
W D4 01 05 #OTG 温度阈值和输入电压 DPM 偏移
W D4 02 3D #ADC 控件、OTG 频率、ICO、DCP 和输入检测
W D4 03 3A #Battery Load、WDT 复位周期、OTG 和充电使能、以及 MINSYS 设置
W D4 04 20 #Fast 充电电流限制设置和 MTK 泵使能
W D4 05 10 #Pre-Charge 和 Termination 电流限制设置
W D4 06 5E #充电 电压调节限制、电池低电压和再充电阈值
W D4 07 8D #Termination Current Enable、STAT 引脚、WDT、安全计时器和 JEITA 充电电流
W D4 08 03 #IR 补偿和热调节阈值
W D4 09 44 #ICO、扩展安全定时器、BATFET 控制、MTK 泵电压和 JEITA 充电电压
W D4 0A 93 #OTG 调节电压和电流限制设置
W D4 0B 76 #Charger VBUS、充电模式、PG、USB 输入和系统电压调节状态
W D4 0C 00 #WDT、OTG/VBUS OVP、热关断、安全计时器和 TS 引脚故障
W D4 0D 12 #Input Voltage DPM 设置
W D4 0E 52 #Thermal Regululation Charge Status 和 ADC 电池电压转换
W D4 0F 52 #ADC 系统电压转换
W D4 10 47 #ADC TS 引脚电压占 REGN 转换的百分比
W D4 11 93 #VBUS 状态和 ADC VBUS 电压转换
W D4 12 0E #ADC 充电电流转换
W D4 13 4D #DPM 状态和输入电流限制设置
W D4 14 79 #寄存器复位、输入电流优化器状态、器件 ID 和温度曲线

有什么想法吗? 我看了这个线程、但结论是他们的手表正在转售充电器、这不是我们的情况。  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942255/bq25895-charge-state-oscillation-near-the-end-of-charge?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq25895%25252525252520termination# 

谢谢你