This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:并联两个以使电流加倍?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2120, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037982/tps2121-run-two-in-parallel-to-double-the-current

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS2120TPS25947

我可能需要稍高于 TPS2121提供的4至5A 电流。  6A 应该这么做。  

我能否将两个 TPS2121或 TPS2120并联并将输出连接在一起?

注意:我的两个输入电压轨分别为5V#1和5V#2。

我想我可以共享常见 PR1、OV1、IN2和 OV2输入的电阻分压器网络。  这将减少这些功能的变化。

请务必注意 CSS 电容器。  我可能可以为 ILIM 使用单独的"相同"电阻器。

此外、我可以使用 TPS2121来感应两个电压、也可以使用 TPS2120和选择控制线、即上一级12V 至5V 稳压器的"PWR GD"。

由于这些器件具有内部电压基准、因此两个器件之间的电压基准和比较器之间的任何差异都将在输出上显示为略有不同的转换时间。
虽然我的两个5V 输入的值非常接近、但它们来自两个不同的源、因此我确信它们并不完全相同、因此当输出从一个源变为另一个源时、我可以在短时间内将稍微不同的5V 输出连接在一起。

我看到前面的文章"TPS2121:更大的持续电流解决方案"。

我是一名数字设计人员和 FPGA 编程人员。  我的模拟技能几十年来一直处于生锈状态。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    我们不建议使用并联多路复用器。 并联器件的主要问题是 Ron 和时序特性可能因器件而略有不同、这可能会导致一些意外行为、例如一个先开启另一个。 如果一 个器件在另一个器件之前打开、则单个器件需要处理负载、并可能达到电流限制和 TSD。 此事件可能在切换事件期间再次发生。   

    您可以将负载开关与稳压器的 PGOOD 信号配合使用来创建 PMUX。 下面的链接(来自您提到的帖子)介绍了有关负载开关和电子保险丝电源多路复用的更多信息、我还链接了两者的产品文件夹。 我们有许多负载开关、它们可以在6A 及以上的连续输出电流下运行。 我们还有一个支持高达5.5A 电流的电子保险丝 TPS25957、可通过体二极管设置为 PMUX。

    使用负载开关和电子保险丝的电源多路复用(修订版 A)

    负载开关产品文件夹

    Efuse 产品文件夹

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  查看 TPS25947电子保险丝(一对)。  此外、如果我需要更大的电流、这些也可以并行运行。