主题中讨论的其他器件: LM5155
TPS61175支持团队、
我想根据以下系统要求使用 TPS61175来设计隔离型反激式电路。
- 输入电压= 5V
- 输出电压= 12V
- 输出电流= 1.0Arms、2.8A 峰值
- 隔离式
是否有任何计算工具可用于计算外设部件的常量值?
谢谢
TAMIO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tamio、
我们没有计算工具、但您可以参考以下计算: