This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:无法启动,仅出现一个200ns PWML 脉冲、RUN 保持高电平160ms、并且每1.44s 循环一次

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038147/ucc28780-unable-to-start-only-one-200ns-pwml-pulse-appears-run-maintains-high-level-for-160ms-and-it-cycles-once-every-1-44s

器件型号:UCC28780

各位专家:

我尝试了20V 和50V 的输入电压。 PWML 脉冲的持续时间为200ns、Vin 为20V 时 Ipri 电流的峰值为680mA、RCS 为0.165Ω μ s、因此 Ipri^RCS 仅为0.11V (加上 CCS 和 Ropp 延迟、CS 检测到的电压小于0.11V)、不会达到0.28V。 根据原因、PWML 的导通时间应更长(最大2us)、如图1所示。

图1.

高电平运行的持续时间为160ms、每1.44s 出现一次、如图2所示。

图2.

然后、我关闭驱动器芯片的电源(NCP51530)、以便无法打开 GaN、CS 引脚无法检测 RCS 电压、UCC28780会认为 CS 短路、如图3所示。 可以看出运行脉冲持续4us、PWML 脉冲持续2us、每1.44s 出现一次、这与 CS 短路故障一致。

图3.

混淆点:

  1. 在图1中、PWML 仅持续200ns、然后提前关断。 此时、RCS 电压未达到0.28V、运行高电平持续时间已从4us 更改为160ms。 因为目前<Vbrown-in(107V), PWML should generate 3 pulses, but there is only one pulse. 已配置好
  2. 一段时间前,我的电路能够正常工作https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035582/ucc28780-the-output-voltage-does-not-go-up-the-first-1-6ms-can-generate-pwmh-pulse-the-latter-only-generates-pwml-pulse),但突然无法在稍后生成 PWML,然后我开始更换 UCC28780,其他电路没有改变,我将第8个 UCC28780更改为正常工作,但问题再次出现一段时间后, 然后替换为大约10个 UCC28780芯片、仍然无法成功。 我的热风枪℃400 μ F 和300 μ F、这不应是芯片烧坏的原因。 我还在淘宝和利庄买了芯片、但没有买 TI 官方渠道。 我购买了 rter 封装。 我想知道芯片的控制逻辑是否容易出现问题、或者因为我没有从 TI 官方渠道购买芯片。

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PengYu:

    这似乎不是在您的电路板上发生的正常保护。 您是否尝试在不同的主板上验证过它。

    基本上,如果保护不在数据表中表8-3和8-4的描述中。 这可能是由焊接控制器引起的。 我建议您从 TI.com 购买样片

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的患者回复。 我计划在新电路板上对其进行重新调试、并在 TI 官方网站上购买 UCC28780。