This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6983:Gerber 检查

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036994/tlc6983-gerber-check

器件型号:TLC6983

您好!  

我将 Gerber 发送给客户。

他向我们提供了如下反馈

  1. TI 为 TLC6983上的散热焊盘建议了一个过孔模式、以帮助散热。 请查看数据表第55页。
  2. 您能否查看德州仪器的布局?
  3. TLC6983的数据表建议保持相同长度的线路布线、以改善低灰度模式(数据表第55-56页)。 我们在布局中没有这种情况。 这会是个问题吗?
  4. TI 建议保持通道线路短路以减少寄生电感以提高性能(数据表第56页)。 我们在布局中没有这种情况。 这会是个问题吗?

项目1:TI 何时可以更新库?

项目2: 我需要您的帮助来检查光绘文件。

第3/4项:请帮助检查。 如果我在布局中没有这种情况、 是否会有问题?  或者会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 更新正在进行中、客户还可以在数据表的指导下添加散热焊盘的过孔模式。
    2. 我收到了这些文件、但打开该文件时遇到了一些问题。 您能否提供已完成的项目?
    3. 遵循数据表中的建议将有助于实现最佳显示性能。 如果布局中不包含这些内容、则可能会导致低灰度的不均匀性。

    BR

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Monet、

    我昨天向您发送了焊盘布局文件。

    请帮助检查,我需要您关于驱动器 IC 位置和线路路由的建议。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、因为这是中国中秋节、所以专家将在周三之后回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自从我们在会议上进行了沟通后、我将解决这个问题。

    BR

    徐美奈

    e2e.ti.com/.../MSP430-L20C29_2D00_Liteon.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Monet、

    好的、谢谢。