This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:TPS61220是否支持1.2V 输出

Guru**** 2579395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220, TPSM82822, TPS82085, TPS61094, TPSM82823, TLV627432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035903/tps61220-did-tps61220-support-1-2v-output

器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件: TPSM82822TPS82085TPS61094TPSM82823TLV627432

您好、先生、

在我们的新项目中、需要直流/直流转换器。 输入电压需要为0.9V~2.7V,输出电压 需要为1.2V 或1.5V 固定输出,但如果反馈电阻是可调的(我们倾向于将其调整为1.2V))。

我们了解 到 TPS61220的最小输出电压为1.8V、但反馈电压为0.5V。  我们 希望使用1Mohm 和1.4Mohm 电阻器对电压进行分压、以实现1.2V 输出。 您能否帮助 确认这是否可行? 计算值正常、但不符合芯片的最小输出。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢您的联系。 请根据电气特性使用该器件。 在输出电压较低的情况下、可能存在一些内部块正常运行。 升压转换器与降压转换器不同、后者通常与基准电压的最小 Vout 相同。 由于某些内部块由 Vout 供电、Vin 仅用于启动、因此 Vout 的最小 Vout 通常高于基准电压。

    您的输出负载要求是什么? TPS61011可能是一个不错的选择、但我需要知道您是否有更具体的要求、例如器件封装、输出电流。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    终端设备为电容铅笔、负载电流不超过300mA。  我们认真考虑降压转换器、但在 TI 官方网站上未找到1.2V 输出的降压产品。 您能给我们更好的建议吗?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我认为您的搜索设置可能不正确。 TPS82085、TPSM82822/3 等许多降压器件都支持低至0.6V 的输出、但它们需要0.9V 至2.7V 的更高输入电压、因此您可能需要一个升压转换器来提升用于下流负载的总线电压。 这是对我的第一件事。

    但是、考虑到您是设计电容铅笔、可能需要较小的解决方案尺寸。 (如果您能分享产品或类似产品的图片链接,我将不胜感激。) 我需要检查是否有任何单级解决方案可以支持您的应用、以便您可以最大程度地节省您的尺寸。

    我将在明天之前向您提供反馈。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    我们的电容笔与 Apple 铅笔相似、PCBA 的宽度约为4*4mm、因此对于直流到直流的封装尺寸有一些要求。

    我已在  TI 网站上查看 TPS82085和 TPSM82822/3的数据表、但 高度不合适。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    电容笔的输入功率是多少? 超级电容器? 还是适配器供电?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    电容铅笔的输入功率是超级电容器、电压范围为0.9V 至2.7V。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    明白了。 我在内部进行了检查、在这样的低电压运行时没有可用的升压或降压/升压转换器。 我建议使用 TPS61094+Buck 转换器/模块或 LDO。

    您对高度有具体要求吗? 因为您说过 TPSM82823不符合您的要求。 我可以帮助检查是否有任何降压转换器可以满足您的要求。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    根据我们所讨论的内容、我会向客户推荐升压转换器解决方案+降压转换器解决方案

    TPS610992+TLV627432仍然是最小且输入最低的解决方案、可在器件中为您提供帮助。 我们将尝试与您的客户联系以获取更多信息。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    非常感谢。 我会 将您的建议转达给我们的客户。

    此致