This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:应用

Guru**** 2445510 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038217/ucc256403-application

器件型号:UCC256403

早上好、

我想知道 UCC25630-3DDBR 器件是否可用于将具有标称参数的应用:

输入电压:390 V 直流
输出电压:54 V 直流
输出电流:30安培

ATT、
Gabriel Paulino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您与我们联系。 对于此类高功率范围、 不建议使用 UCC25640x。  谢谢你。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显示的与 UCC25640配合使用的最大功率是多少? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我对我以前的评论表示歉意。 我团队中的一位系统工程师建议、UCC25640x 控制器的使用功率可高达1000W。 如果功率范围超过1000W、 建议使用全桥 LLC (UCC25600数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)或相移全桥转换器(UCC28951数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)。  

    此致

    曼尼甘塔 P