This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:BQ76920EVM 设计文件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037843/bq76920evm-bq76920evm-design-files

器件型号:BQ76920EVM

您好!

 请给我提供 BQ76920EVM 的设计文件吗?

谢谢、

安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我不需要设计文件、我真正想要的是 这些6个孔 H1、H2、H5、H6、J2、J3的精确协调(从一个固定参考点包围下面:

    谢谢、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    以下是电路板左下角的坐标(0、0):

    H2:250mil、250mil

    H1:265、4613

    H5:3765、4613

    H6:3750、250

    J2:350、1450

    J3:350、750

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢。 我忘记再要求一个坐标:J1接头引脚1位置(或其他引脚)。

    那么我们很好、非常感谢!

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J1:125、3040