This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:将 TPS6521835重新编程到 TPS65218D0

Guru**** 2811205 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6521835, TPS65218D0, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038027/tps65218d0-reprogramming-a-tps6521835-to-tps65218d0

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:TPS6521835TPS65218

由于我们的 Sitara 平台上的器件短缺、TI 已提供购买 TPS6521835、并建议将其重新编程为 TPS65218D0。 我们在系统中使用 PB 线进行持续时间为8秒的手动复位-这允许客户对系统进行循环通电。

是否有任何方法可以在不复位寄存器设置的情况下对系统进行下电上电?

此外、要确认、当 TPS6521835复位时、默认值将返回到 TPS6521835设置或 TPS65218D0设置。 (我想我知道答案、但想仔细检查)

还有一个问题... 大多数、但不是所有、寄存器都是 R/W TPS6521835中是否有一些无法更改为 TPS65218D0值/功能的设置? 在我们踏上这条河的过程中、TI 是否有任何指导或警告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    感谢您的支持! 如果 TPS65218x PMIC 被复位、它将进行下电上电并暂时关闭输出电源轨、但 DCDC5和 DCDC6除外、它们可能保持开启状态、因为它们与 FSEAL 相关。 此外、 所有寄存器设置都将恢复为默认值。 默认值是保存到 EEPROM 中的最后一个寄存器设置。 请注意、寄存器表中"类型"列下的所有寄存器位都具有 EEPROM 可编程默认设置。 这意味着、如果您按照数据表中的说明更改任何"E2"位并将新设置保存到 EEPROM 中、则新值将成为默认值、并且即使在下电上电后也是相同的。  

    TPS6521835可重新编程为 TPS65218D0。 我建议访问我们的 DIY PMIC 网站 ti.com/diypmics 、查找有关 TPS65218等用户可编程 PMIC 的更多信息和分步说明。 如果您有其他问题、请告诉我。 谢谢!  

    谢谢、

    Brenda