This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:器件测量的最小电流

Guru**** 1133420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038273/bq27411-g1-smallest-current-the-device-measures

器件型号:BQ27411-G1

大家好、

我可以请求你的帮助吗? 我们的客户正在考虑使用 BQ27411 (当前使用的是 MAX17260)。 他们正在尝试找到电流分辨率-即器件测量的最小电流。 他还提到"我确实说平均电流的单位是 mA、但它明确地说电流感应的分辨率为1mA"

我们希望收到您的答复。 谢谢你。

此致、
Gerald


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    1mA 是器件可测量的最小电流。

    最棒的

    Jessica