请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27411-G1 大家好、
我可以请求你的帮助吗? 我们的客户正在考虑使用 BQ27411 (当前使用的是 MAX17260)。 他们正在尝试找到电流分辨率-即器件测量的最小电流。 他还提到"我确实说平均电流的单位是 mA、但它明确地说电流感应的分辨率为1mA"
我们希望收到您的答复。 谢谢你。
此致、
Gerald
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我可以请求你的帮助吗? 我们的客户正在考虑使用 BQ27411 (当前使用的是 MAX17260)。 他们正在尝试找到电流分辨率-即器件测量的最小电流。 他还提到"我确实说平均电流的单位是 mA、但它明确地说电流感应的分辨率为1mA"
我们希望收到您的答复。 谢谢你。
此致、
Gerald