请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A25 大家好、
客户想知道为什么使用几个 Mohm 电阻器代替千欧电阻器进行反馈。
您能不能与我们分享原因?
谢谢、此致、
米希亚基
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户想知道为什么使用几个 Mohm 电阻器代替千欧电阻器进行反馈。
您能不能与我们分享原因?
谢谢、此致、
米希亚基
您好、Michiaki、
FB 电阻值可以取一系列值。 在本数据表中、第8.2.2.2节介绍了选择这些尺寸的理由。 第一步是设置这些值的上限、因为泄漏电流流经引脚、具有超大电阻器会导致发生过压、因此泄漏电流定义了这些值的绝对上限。 定义此值后、您可以选择满足此定义的电阻值。 您为反馈网络设置的值越低、您开发的电流就越大。 选择接近上限的值可最大限度地减小流经反馈网络的电流、从而使更多电流流向负载。 如果他们想要使用千欧姆电阻值、这不是一个问题、他们只需知道这将 从 其负载中消耗更多电流、 如果在接近电流限制的情况下运行、则可能导致器件无法提供负载和反馈网络所需的电流。
因此、通过将这些值调整到接近上限值、该示例允许在需要时最大电流流入负载。
此致、
John