This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:反馈电阻器

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038142/tps7a25-feedback-resistor

器件型号:TPS7A25

大家好、

 

客户想知道为什么使用几个 Mohm 电阻器代替千欧电阻器进行反馈。

您能不能与我们分享原因?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    FB 电阻值可以取一系列值。 在本数据表中、第8.2.2.2节介绍了选择这些尺寸的理由。 第一步是设置这些值的上限、因为泄漏电流流经引脚、具有超大电阻器会导致发生过压、因此泄漏电流定义了这些值的绝对上限。 定义此值后、您可以选择满足此定义的电阻值。 您为反馈网络设置的值越低、您开发的电流就越大。 选择接近上限的值可最大限度地减小流经反馈网络的电流、从而使更多电流流向负载。 如果他们想要使用千欧姆电阻值、这不是一个问题、他们只需知道这将 从 其负载中消耗更多电流、 如果在接近电流限制的情况下运行、则可能导致器件无法提供负载和反馈网络所需的电流。

    因此、通过将这些值调整到接近上限值、该示例允许在需要时最大电流流入负载。

    此致、

    John