This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:LM5118未正确导出到 Altium

Guru**** 2814785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037783/webench-power-designer-lm5118-does-not-export-to-altium-correctly

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

在此设计中:

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=F4A9D93C9781FC14

当我导出时、会看到许多问题:

1. 添加不在原理图中的器件: 是否需要?

2. 部件旋转。

 电路原理图中未正确显示所有引脚。  有些缺失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您关注 Webench。 我们能够复制 Altium 问题并开始研究。 我们应该能够在本周结束前返回更新。

    此致、

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请查找我们对上述查询的观察结果、

    对于#1、板级配置文件中很少有组件被添加为占位符(例如、Cvccx、D3)、如果需要、可在 PCB 上添加额外组件。 如果不需要、请忽略/移除迹线。

    对于#2、 我们观察到 M1的网表问题、这需要在 WEBENCH 导出工具中进行更新。 PCB 导出工具目前正在进行更新以解决此类问题、遗憾的是、我们没有修复的时间表。 或者、选择采用不同封装(不是 DQK0006C)的 MOSFET 将有助于您进行导出。

    针对您的输入条件,我们选择 了采用不同封装(DNH0008A、 DQG0008A )的 MOSFET 并 将其导出。 PFA 板级配置文件为了便于您立即参考、我们移除了额外的组件并选择了采用 DQG0008A 封装的 MOSFET、希望这有所帮助。

     /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/webench_5F00_board_5F00_exchange_5F00_designAltium.zip

    对于#3、 根据我们的基础设施、我们在原理图中显示2 (用于二极管)、3 (用于 FET)引脚、但占用空间与导出的板级配置文件中的实际引脚数进行了映射。

     

    此致、

    Shaheen S M