This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:串行连接2个 BQ76930

Guru**** 2797625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038159/bq76930-connecting-2x-bq76930-in-serial

器件型号:BQ76930

大家好、我们目前正在 24V 电池产品中使用 BQ7693001DBT。

实际上、我们有2个并联的 AFE IC 用于测量冗余。

现在、我们将研究如何将这两块板串行连接在一起、以便我们有2个串行 BQ7693001DBT (用于48V 系统)。

AFE IC 中是否有任何限制会阻止我们这样做?

谢谢、Eden