请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 大家好、我们目前正在 24V 电池产品中使用 BQ7693001DBT。
实际上、我们有2个并联的 AFE IC 用于测量冗余。
现在、我们将研究如何将这两块板串行连接在一起、以便我们有2个串行 BQ7693001DBT (用于48V 系统)。
AFE IC 中是否有任何限制会阻止我们这样做?
谢谢、Eden
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我们目前正在 24V 电池产品中使用 BQ7693001DBT。
实际上、我们有2个并联的 AFE IC 用于测量冗余。
现在、我们将研究如何将这两块板串行连接在一起、以便我们有2个串行 BQ7693001DBT (用于48V 系统)。
AFE IC 中是否有任何限制会阻止我们这样做?
谢谢、Eden
大家好、Eden、
这是可能的、并且有一个 TI 参考设计可以精确地实现这一点。 以下是参考设计的链接: https://www.ti.com/tool/TIDA-01093
此致、
Matt