This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:EVAL 套件中的 UCC28782电路值

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035150/ucc28782-ucc28782-circuit-values-in-eval-kit

器件型号:UCC28782

您好:

我们通过将输出通过齐纳二极管下降、然后将其馈入 TPS7A2450DBV LDO 来解决 MP6908电路 VG 不确定性问题、并且输出 IC 没有故障。

但电路开始断开、并在 NV6117下限的漏极处突发开关数据包 。

我们的电路和布线模拟 UCC28782 EVAL 套件。 那么、什么会导致模块在突发而不是稳定状态下运行?  

就好像某些电容器不够高、无法保持电荷...例如 S13节点上最有可能发生的情况?

我们的是.033uF、而评估套件显示.022uF

它是否可以是控制器 VDD,它现在有64 uF,X5R 电容器?

当然、目前我们的工作功率不是65W、更低。 我们的 RCS 为0.22 Ω、...请参阅随附的该工作点的 Exl 文件。

此时、xmfr 为20:4:4、Lpri 为380uH、lkg 小于1uH、电子负载为阻性20欧姆或大约该值。

不过、我们不使用第三个线圈为 MP6908供电。

有关故障排除的任何帮助提示都将是 appreciated.e2e.ti.com/.../EQ30PILOT_5F00_EXLCALCJUL27debug.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我看到计算器中的满载功率输入线为15W, 我认为这可能是您输入时的一个拼写错误。 这就是为什么您得到 Lm=380uH。 根据我们的经验。 适用于65W/20V 设计。 LM = 110uH 是一个很好的起点 ,电流感测电阻大约为0.12欧姆。 匝数比5~6 Δ I 合理。

    控制 器具有 SBP2&1、LPM、ABM、AAM 工作模式,除了 AAM 模式,所有其它模式都以突发模式运行,我们建议将负载> 50~60%满负载进入 AAM 模式。 这可以通过设置 BUR 引脚电阻器值来实现,您也可以在调试期间对其进行调整。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx Mad Jaden。

    我认为启动时的突发开关是由于某些值而发生的-我将仔细检查您的观察结果。

    经过几个周期后、甚至没有启动脉冲...因此可能会有一些冷焊料... 这样的电路很难调试。 因此、我们必须切断 S13的迹线。 具有外部 BAIS 和外部 PWML 的驱动器、用于跟踪信号不符合预期的位置。  

    接下来让我报告...

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden:上周您看到了我给您的电子邮件吗? 您是否要执行该操作?