This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62912EVM-077:包含孔/尺寸位置的步进文件

Guru**** 681050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038022/tps62912evm-077-step-file-with-hole-size-locations

器件型号:TPS62912EVM-077

各位专家:

美好的一天! 我们正在寻找 TPS6291xEVM-077的尺寸以及安装孔的尺寸和位置。我找到 了此 光绘文件、但客户希望将电路板放置在3D 模型中、因此需要一个包含此类信息的步进文件。

此类文件是否可用?

感谢您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Steve 很快会对此提供帮助。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie A、

    我不确定步进文件。 请发送电子邮件至 nancy_zhang@ti.com。我将向您发送整个 EVM 文件。 我将关闭此帖子。

    谢谢、

    Nancy