This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2673:输出电压为10V 而不是5V

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2673
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038156/lm2673-the-output-voltage-is-10v-instead-of-5v

器件型号:LM2673

大家好、

我们的客户设计了一个采用 LM2673的板、用于将12V 转换为5V、3A。  电路板的输出电压为10V、而不是5V。 原理图看起来不错、但问题的原因似乎是电路板布局。  

您能否查看该评估板并告知我们您的反馈? 这里是原理图和 PCB 布局。

顶层

底层

原理图

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo:

    感谢您分享 PCB、客户已在 E2E (+) LM2673 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛中提出相同的问题)

    根据布局、

    Vin 的输入线太细、Vin 线非常靠近 FB 过孔、这可能会干扰 FB 节点

    2. SW 线应需要处理3A、但目前太薄、太长。  

    3. C152的 Vo 例程太薄。   

    4. 根据所述的客户 E2E,SW 的电压意味着 Vo 应该有电压,但 FB (PIN6)为0,它们可能存在焊接问题或电阻值错误。  FB 应具有电阻器分压的电压。

    谢谢

    谢谢