This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:Tps25946可以提供全面的电池保护。

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25946, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036552/tps25946-tps25946-can-provide-full-battery-protection

器件型号:TPS25946
主题中讨论的其他器件: TPS25947

您好、TI、
        我们正在寻找电池保护、TPS25946可以提供全面的电池保护、  
1.输入反向连接(能够检测到电池连接错误)
2.蓄电池充电和放电  
3.热保护  
电池存在检测  

   

谢谢、  

Rahul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    感谢您的支持! TPS25946的输入和输出端将连接什么?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

              在输入侧有锂离子电池、在输出 BMS 和处理器上有锂离子电池。

    我们根据 TI 的建议选择了 TPS25946

     https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013470/lm7310-how-to-use-lm7310-for-common-source-point-to-multiple-slave-s/3749429?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252520user%2525253A378656#3749429

    正如我在开关使用案例之前提到的、请看一下。  

    有4节锂离子电池、我们 在每个电池上都使用 TPS25946来检查电池的故障和是否存在。  

    如果每个   电池单元出现任何故障、如电池反向插入(连接)、电池过热、I/P 和 O/P 过流/欠流和电压识别、以通知用户。  
     

    谢谢、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    请参阅此器件的工作原理:

    它没有内置反向电池连接保护。 如果在输入器件上施加负电压、可能会损坏。  

    RPP

    • 我们需要在器件返回路径中使用信号二极管来阻止内部 ESD 二极管导通
    • 此外、我们需要背靠背 FET 配置来阻止 GND 到负载的路径。 因此、该器件具有 B2B FET、但您需要一个信号二极管。

    2.是的,您可以对电池进行充电和放电。 由于电池位于该器件的输入端,BMS 位于输出引脚,因此要使电流从 OUT 流入 IN,您需要在该器件的输入端建立最小 VIN,以建立电流路径。 请参阅数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25946.pdf?ts=1631768910053&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 中的应用部分

    该器件具有热关断功能。 当器件结的高功率耗散温度 超过150C 时、它 将关闭。

    4.它具有 UVLO 和 OVLO 引脚,您可以使用该引脚在输入电压低于或超过阈值时关闭设备。

    5.当电流超过设定的限值时,从 IN 引脚到 OUT 引脚,此器件将限制电流。 但是、当电流从流出流入输入时、该器件无法限制电流。 您还可以使用 ILM 引脚上的电压监控从 IN 到 OUT 引脚的电流。

    请根据这些输入决定。 请告诉我任何进一步的问题。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我可以闭合线程吗? 是否还有其他疑问?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、  
              有任何反向电池连接检测和保护解决方案。

    谢谢、  

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    您可以使用 TPS25947器件或 LM73100进行内置反向电池保护、但问题是它们不允许应用中所需的双向电流。 目前、我们只有这些器件提供电池反向连接保护。 我想您正在寻找能够监控电池的不同类型的器件。 您应该查找具有这些功能的 BMS。

    此致

    Kunal Goel