This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:打开 HIDRV1、HIDRV2和 NOT (BATDRV)以通过 VBUS 对电池放电

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037758/bq25730-turn-on-hidrv1-hidrv2-and-not-batdrv-to-discharge-battery-over-vbus

器件型号:BQ25730

大家好

我的客户正在使用 BQ25730电池充电器、他们有一个生产流程场景、如果他们可以通过直流插孔(=VBUS)对电池放电、那将会很有帮助。

在这里、它们需要打开外部 FET HIDRV1、HIDRV2 和 NOT (BATDRV)。

使用数据表中记录的寄存器似乎无法实现这一点。

是否存在允许实现上述功能的未记录寄存器设置?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    遗憾的是、BQ25730无法做到这一点。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的反馈/澄清。

    此致

    Ueli