This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:需要原理图审阅

Guru**** 2523120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037911/tps62745-need-schematic-review

器件型号:TPS62745

我们的系统要求

  • VBAT = 7.2V
  • Vout = 3.3V  
  • Iout = 210mA
  • 需要低 EMI 和高效率。

我们使用数据表中的图34实现了 TPS62745的降压转换器电路。

请查看原理图并告知我们需要进行的任何更改。

我们还有一些疑问、如下所示。

  • 我们是否可以使用10uF-0402电容器而不是10uF-0805?
  • 我们是否需要将100nF-0402电容器与输入/输出电容器放在一起、以实现良好的 EMI 性能?

请参阅随附 schematic.e2e.ti.com/.../PCB_2D00_CHTRKR_2D00_2138_2D00_1A_2D00_01.pdf 的表4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    原理图看起来不错。 但对于输入/输出陶瓷电容器、 10uF 是总有效电容。  我们建议在数据表表表表6中至少采用0603封装。 只要施加12Vin (12Vin 降额后)后的有效电容高于数据表第7.3节中的建议值、就可以使用10uF/0402。 您可以将1000nF /0402与输入/输出电容器并联、以提高 EMI 性能。

    谢谢、

    Nancy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    抱歉、拼写错误、将100nF 改为1000nF。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nancy 的评论。