This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2673

Guru**** 2382500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2673
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037700/lm2673

主题中讨论的其他器件:LM2673

你(们)好,先生

我是 Renault Group 公司的 Amara Bassam。

我们需要设计一个板来将12V 转换为5V 3A

我与你分享这块块块的精神

在这个 shc é matic 测试后、我们发现输出电压始终为10V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我能否知道您在电路中添加了哪些输入 、并且当始终以10V 输出时、您的反馈电阻器值是多少、FB 电压是多少?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mister Daniel。

    首先、我想您的回答非常简单。

    输入 为12V。

    目标是将12V 输入电源转换为5V 3A。

    LM2673的引脚5中的电阻为4.99欧姆。

    在反馈引脚中、我们必须使用电阻器 R1和 R2 1K 欧姆。

    我同意这块小电路板的原理

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果您使用的是可调节版本的 LM2673,且具有1K 欧姆的升压和降压反馈电阻器,则应获得 2.4V 输出电压,因为可调节版本的内部 Vref 为1.2V。 您能否检查 FB 电压、并确保它是可调节输出版本、而不是固定输出版本。

    我认为引脚5电阻器是 4.99k Ω、而不是4.99 Ω、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    我在引脚5中将 R2值替换为3.3K 欧姆、它是4.99千欧姆

    我找到该电压引脚值

    引脚1: 10.5V

    针脚 2: 12V

    引脚 3: 11.6V

    引脚 4: 0V

    引脚 5: 1.19V

    引脚 6: 0.00036V

    引脚 7: 4.36V

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您有输出电压吗? 您似乎在 PIN1上有电压、但在引脚6上没有电压、是否存在任何连接或焊接问题?

    原因如果 PIN1为10.5V,Vo 的电压应约为10.5V,但 FB (引脚6) 将通过 电阻器感应电压,它应该具有电压,根据您的分压电阻器,它应该具有大约1.75V 的电压  

    谢谢