This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:TPS2492电路应用。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492, TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037705/tps2492-tps2492-circuit-application

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件: TPS2493

尊敬的 同事:

我对 TPS2492有两个问题。 如果有人对他们有经验、我将不胜感激。

TPS2492 / TPS2493的数据表给出了电气特性表中的电流感测电平、分为两个不同的电平:启用功率限制时为25mV (即 VPROG < 4V)、激活无功率限制功能时为50mV (即 VPROG = 4V)。 但是、在包括设计应用部件和设计工具(slvc033 Excel 设计计算器)在内的其余部分中、仅使用50mV。

2.电流感应电平、50mV 或25mV 的电流感应基准有+/-10%的裕度。 我假设这是生产偏差、在选择器件时几乎是固定的、电流限制仅取决于温度影响和感应电阻器容差。 请确认吗? 感谢您的帮助、

此致、

Mehmet DURNA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    感谢您的支持!

    1A)启动期间的电流限制阈值为25mV。 达到稳定状态后 、电流限制阈值变为50mV。  

    用于设置过载限制的感测电阻应基于50mV 阈值。

    2A)电流限制阈值的+/-10%变化包括过程变化、电压 9V≤VVCC≤80V 和温度-40°C≤TJ≤125°C 它不包括 感测电阻容差。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    非常感谢您的回答。 这很有帮助。 请允许我向您提出另一个问题、以便让我对选择组件更有信心。

    对于电流限制阈值、数据表(*)的图2为我提供了一种在我的温度间隔内插变化的方法。 对于电源电压相关性(我的工作电压为27V - 29V)、我在数据表中找不到明确的数据。 最接近的一个是图12、但对我来说、它有点模糊。 请解释如何使用它吗?

    此致、

    (*) www.ti.com/.../tps2493.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    图12显示了相对于电源电压的变化。 随电源电压的变化非常小。  

    我们建议在设计时考虑电流限制阈值的+/-10%变化、因为它还会考虑工艺变化。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Mehmet