This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:最小浪涌电流

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038011/tps2490-minimum-inrush-current

器件型号:TPS2490

大家好、

我们的客户打算将 TPS2490用于28V 电源、电流范围为0.1A 至10A、具体取决于负载。  TPS2490是否在0.1A 输入下工作? 数据表显示了一些降低初始输入电流阶跃的过程、但我们不确定它是否能够支持低至0.1A 的电流。

如果 TPS2490不能满足最小输入电流要求、我们是否还有其他可能实现这一要求的热插拔控制器?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jejomar、

    TPS2490 可支持低至0.1A 的负载电流。 由于最大负载电流为10A、因此将电流限制阈值设置为10A+15%= 11.5A。

    请使用  产品文件夹下提供的 TPS2490设计工具进行计算。

    此致、 Rakesh