This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:使用 TPS26602并通过从 OVP 到 RTN 的非标准连接的客户

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037925/tps2660-customer-using-tps26602-with-non-standard-connection-from-ovp-to-rtn

器件型号:TPS2660

您好、专家

我的客户正在使用 TPS26602、但使用3k 欧姆和/或3欧姆代替建议的0欧姆值将 OVP 连接到 RTN。

我已要求他们确认是否有任何其他网络/电阻器也连接到 OVP、并将在我获得该信息后立即提供该信息。

如果 OVP 到 RTN 连接高于预期的0欧姆、会对器件行为产生什么影响?

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户确认他们有 IN 至 UVLO 和 UVLO 至 OVP 的电阻器、以及 OVP 至 RTN 的电阻器。 请直接向我发送电子邮件以进行进一步讨论。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    已通过电子邮件收到客户原理图并通过电子邮件恢复。

    BR、Rakesh