This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:建议的输出电容容量

Guru**** 2516690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036938/tps22950-recommended-capacity-of-the-output-capacitor

器件型号:TPS22950
主题中讨论的其他器件:TPS22922

您好的支持团队、

输出电容器的建议容量是多少?
是0.1μF μ s 还是更多?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持团队、
    很抱歉、我可能误解了我。

    输出电容器是否应该更小?
    最好不要使用它吗?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    建议的输出电容为1uF。 您还可以使用0.1uF。 时序规格中使用了1uF CL、而电气特性中使用了0.1uF CL。 最好使用一个 CL 电容器。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、
    感谢你的答复。

    输入电容为1μF μ F。
    如果输出电容设置为1μF μ F、则输入电容和输出电容的电容将相同。
    断电时、VOUT 是否与 TPS22922等 VIN 反向?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、  

    只要 您的电源具有足够的功率能力、就可能不需要此10:1比率(即使1:1也可以)、并且在器件中实现 QOD 和反向电流阻断时、反向电流不应成为问题。

    在断电时、您是否经历过从 TPS22922中的 Vout 到 Vin 的回流?

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、
    感谢你的答复。

    我实际上从未经历过回流。
    我很好奇、因为 TPS22922的数据表中有一条注释。

    此致、
    DIE-K