This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:充电问题

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037640/bq25892-the-problem-of-charging

器件型号:BQ25892

您好:

我的客户端在 POS 项目中使用 BQ25892。

检测到异常充电模式。 当电池电量达到96%时、充电将是间歇性的。 原因是什么?

客户反馈硬件测量没有异常。 可以推断、这是一个软件问题

客户认为这个问题可能与95%时的 ICO 模式触发有关。 我的客户希望确认以下几点:

1、什么是 ICO 模式的详细工作模式?

2、为什么设置95%?  

3、该现象在 ICO 模式下是否正常

4、 如果 ICO 模式 关闭、会发生什么情况?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器不知道电池容量。 它只通过 BAT 引脚和 BAT 引脚上的电池电压来监控电池电流。

    1. 当行为发生时、相应的 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS 是多少?
    2.  发生该行为时、对应的所有寄存器读数是多少?

    有关 ICO 的详细信息、请访问《利用输入电流优化功能从适配器中提取最大功率》(修订版 C)(www.ti.com/.../slva812c.pdf)。

     谢谢、

    宁。